This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:闪存驱动器脉冲持续时间

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, PMP15027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689567/lm3410-flash-driver-pulse-duration

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: PMP15027

你好  

我们计划在设计中将 LM3410X 用作闪存驱动器。 为此、我们遵循数据表8.2.10节中提供的电路、其中显示了7.5V LED 的1.5A 闪存。

我们的设计仅需1.1A 电流即可让7V LED (两个3.5V 串联 LED)通过1S 电池供电。

我们可以获得的闪存脉冲最长持续时间是多少?

谢谢

Kirti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kirti、

    这实际上取决于您的输入电压和输出电容器值。 在较高的输入电压下、LM3410可能能够持续以1.1A 的电流运行、但在较低的输入电压下、它会限制电流。 但通常情况下、电流最初由输出电容器提供、因此您可以获得的大致脉冲时间将由 I=CDV/dt 决定、其中 dvd 是 LED VF 与使用反馈电阻器为电容器充电的电容之间的差值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特

    LM3410能否在 SEPIC 配置下以1.1A 电流持续运行、以实现3.5V 输出和2.9V 输入。

    理论上、可以查看2.8A 的开关电流。

    但我们无法对此进行仿真、因为网站上没有提供仿真模型、Webench 也无法显示此配置。

    谢谢

    Kirti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kirti、

    理想情况下、它能够具有2.8A 电流限制。 但是、数据表中保证的最小电流限制可低至2.1A。 SEPIC 中的峰值开关电流是两个电感器峰值电流之和、因此在低侧具有电流限制的任何器件都可能限制最大输出电流。 您可以查看 PMP15027以了解 SEPIC 转换器的所有公式。

    此致、

    克林特