This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 EVM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688931/tps65218d0-tps65218d0-evm

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218TPS65218EVM-100

大家好、  

我将跟踪 TPS65218D0 EVM、而不是 TPS65218。

当我在 TPS65218DO Web 上购买 TPS65218DO EVM 时、EVM 是否使用 TPS65128D0、而不是 TPS65218?

此致、

M.Iwasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题已分配给负责的应用工程师。 他们很快就会回来!

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    在哪里可以看到名为"TPS65218D0 EVM"的 EVM?
    只有1个 EVM TPS65218EVM-100、BOM 仅显示它使用的是"TPS65218"。

    我正在更新所有配套资料、以便在文档和硬件中使用 TPS65218D0、但这需要时间。
    目前、更新 EVM 的最简单方法是换出 U1 IC、以去除任何 TPS65218B1材料并将其替换为 TPS65218D0样片。 给您带来的不便、我深表歉意。