This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:看门狗下的安全计时器过期

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689968/bq25895-safety-timer-under-watchdog-expired

器件型号:BQ25895

您好!

安全计时器设置被设置为默认值、但在25h 后不起作用。

当看门狗过期时、所有寄存器都设置为默认设置。 它是否也会重置安全计时器?

我的问题是看门狗时的安全计时器重启会过期。

看门狗定时器流程图在数据表中、有注释"复位选择性寄存器"。

您能告诉我"选择性"是什么意思吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    在第42页的 REG07表中、看门狗过期时位1和位2将复位、恢复为默认的12小时。 当您说25小时后它不工作时、您是否意味着安全计时器在25小时后没有过期? 如果是、在输入电压、电流或热调节期间充电器是否可能处于启用2X 计时器功能的状态?