This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:内部传播延迟需要多长时间?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687326/tps62130a-q1-how-long-does-the-internal-propagation-delay-take

器件型号:TPS62130A-Q1

尊敬的所有人:

在表达式4中、您定义了内部传播延迟。

该传播延迟有多长时间?

您能否教授这个最小值、典型值和最大值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    有人可以回答我的问题吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一页上的公式5使用30ns 来表示传播延迟。 遗憾的是、我没有找到有关最小值和最大值的信息。
    如果我假设在最坏情况下具有30%的容差、动态高侧开关峰值电流的变化小于200mA、小于典型高侧开关电流限制的5%。 将此值与电流限制和受影响元件参数的其他变化进行比较、我认为此变化可以忽略不计。
    您能否分享一些有关您尝试使用这些数据进行优化的信息?