This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:从 USB 供电时如何工作?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689620/bq25890-how-does-it-work-when-it-is-supplied-from-usb

器件型号:BQ25890

你(们)好

您能否告诉我在以下条件下它是否正常?

当使用 ILIM 和 ICO 确定电流时、它工作正常。
2. CE_=LO,无电池。

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San、

    关于1、D+/D-检测确定端口是 SDP、CDP 或 DCP、并相应地设置输入电流限制。  ILIM 电阻器会将最大输入电流钳位到可能低于 IINDPM 寄存 器中由 D+/D-检测设置的值的值。  如果  拉取的输入电流过大 、适配器开始崩溃、导致 VINDPM 激活、ICO 电路 会找到 一个新的、更低的输入电流限制值来阻止 VINDPM。

    关于 2、对于没有电池的/CE=LO、这是可以的。  这会导致电池引脚电压在 再充电电压和 BATREG 电压之间变化、因为充电器在 充电和未充电之间变化。  STAT 引脚闪烁以指示这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JEFF-SAN

    感谢您的信息。
    对于#1、当电流被确定为 ILIM 和 ICO 时、是否可以由 USB 电压供电?

    此致、
    竹野里玉泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  ILIM 允许您钳制输入电流限制。 如果 ILIM 钳位不够低、 ICO 实际上会找到 USB 端口的最大功率能力。