This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650941能否支持使用 Android 系统的平板电脑?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690133/tps65094-can-tps650941-support-tablet-using-android-system

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件:TPS65086

您好!  

我想知道 TPS650941是否可用于在 Apollo Lake 平台中使用 Android 系统的平板电脑?  

我想用于 Android 6.0和 Android 8.1。

此部件是否有 Linux 驱动程序?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI PMIC 的关键功能(如动态电压调节)由 Intel pcode 控制、据我所知、该 pcode 是独立于平台的、不需要任何驱动程序。

    我不知道英特尔是否开发了 Linux 驱动程序来访问 PMIC 的其他功能。 您是否在寻找处理器正常工作之外的任何特定寄存器控制? 虽然两个器件之间的数字内核发生了变化(例如 VID 值为7:1而不是6:0)、但具有 Linux 驱动程序的 TPS65086在某些方面与之类似。