This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585使能电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690041/tlv62585-tlv62585-enable-voltage

器件型号:TLV62585

您好!

我将使用 TLV62585降压转换器 IC 为 IMX6Q SoC 加电。 因此、它需要上电排序。

这意味着、在为 SoC 提供3.3V 电压后、每个其他电压都需要进入 SoC。  

如数据表中所述、Vin 也可以按原样输出。 因此、在我的案例中、我需要使用3.3V 电压源启用5V 电压。

因此、我将提供5V 3A 电源作为 TLV62585降压转换器的输入。 那么我需要获得5V3.3V2.5V、1.8V、1.5V、 为 SoC 和其他外设供电。

但我需要启用 TLV62585降压转换器,该转换器使用3.3V 电压提供5V、2.5V、1.8V、1.5V 和1.2V

是否可以使用 TLV62585降压转换器实现该目的?

当我提供5V 作为输入电压源(主输入电压源)时、我必须向 TLV62585 IC 的 EN 引脚提供什么使能电压?

谢谢!

Ashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashan、您好!

    感谢您的询问!

    您是否将所有 TLV62585都用于您的电源树、从5V 3A 电源轨开始。 我是对的吗? 我是否可以询问哪个器件为您提供此5V 电源?

    如果是、您将其中一个用于3.3V 电压轨、这将是第一个:这可以通过5V 电源实现、只需将 VIN 和 EN 引脚连接在一起即可。

    为了启用其他电源轨、我将使用第一个生成3.3V 电压的转换器的 PowerGood (PG)引脚、并将其连接到每个希望在其之后打开的器件的 EN 引脚。

    由于施加到 EN 引脚的最小 Vhigh 为1.2V (Tj=25度时)、因此3.3V 电源轨的 PG 是兼容的。 此外、如果您希望延迟启用操作、可以在3.3V 电压轨的 PG 和 EN 引脚之间添加 RC 延迟网络。

    如果我对您的问题有误解、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    非常感谢您的明确回答。 我希望这能解决我的问题。

    谢谢
    此致
    Ashan