This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TS22810的上升时间

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689971/tps22810-rise-time-of-ts22810

器件型号:TPS22810

你(们)好

我的客户在 Vin=12V、Iout=200mA 且浪涌电流=3.1A (上升时间=3.5ms)的情况下使用 TPS22810。
他们认为、通过延长上升时间= 20~30ms、可降低浪涌电流。
但我找到了以下 E2E。
我的客户是否可以在超过该条件的情况下使用 TPS22810?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    可使用的最大 CT 电容/上升时间没有限制、但如您参考的帖子中所述、如果上升时间/浪涌电流过高、器件可能会进入热关断状态。 如果您的情况下的浪涌电流仅为~0.5A、这仍会在短时间内在器件上施加6W 的功率。 查看解决方案是否可行的最佳方法是使用您的实际负载对其进行测试。 对于25ms 的上升时间、您可以使用大约120nF 的 CT 电容器。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius