This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:DCM 模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686398/tps62090-q1-dcm-mode

器件型号:TPS62090-Q1

支持路径:/myTI 和 TI store /myTI 帐户/

您好!

我想了解该器件进入 DCM 模式的负载(以 mA 为单位)是多少?

此外、我还想知道是否应该增大功率电感器以减小负载、使其进入 DCM 模式?

如果我希望器件的负载小于80mA 以转换到 DCM 模式、电感器值将是多少?

我可以在该器件上使用的功率电感器范围是多少? 从1uH 到???

我有1.4MHz 的开关频率和一个1uH 功率电感器、在输出端具有2个22uF 电容器。

此器件为5V 输入和1.8V 输出。

第二个器件的输入电压为5V、输出电压为3.3V。

在5V 输入和1.05V 输出时、另一个电压为1。

谢谢

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据表提供了所有信息。 第7.4.2节提供了省电模式参数计算公式、第8.2.2节中的表格显示了建议的电感器-输出电容器组合。 与 第7.4.2节中的数据表信息相比、本应用手册中的公式5可能更便于用于计算。

    输出电容器在转换为不连续运行时对负载电流没有影响。