This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22970:TPS22970浪涌电流

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22970, TPS22925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690009/tps22970-tps22970-inrush-current

器件型号:TPS22970
主题中讨论的其他器件: TPS22925

尊敬的 E2E:

我阅读了 tps22970数据表 、并在第13页中感到困惑。 最大浪涌电流= 2.5A CL=800uf 简介。
我在  数据表第18页中使用了 tps22925。  CL=1uf、最大可接受浪涌电流=40mA。  
 tps22970 是否最大浪涌电流 与 tps22925的含义相同。 可接受的最大浪涌电流。?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4370495:

    典型应用部分中指定的"最大浪涌电流"不是器件可以处理的最大浪涌电流。 最大浪涌电流由用户创建的系统要求决定。 TPS22925还能够支持2.5A 浪涌电流、但在本示例中、我们使用40mA 来展示如何计算浪涌电流。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius