This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ24073:BQ24073/TPS63020

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688381/webench-tools-bq24073-bq24073-tps63020

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:TPS63020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在开发一个具有以下电源需求的项目:
*项目外部的主电源通常来自5V 电源、通过容量为2A 的 USB 端口(不是 PC、而是壁式适配器)供电。
*当主电源发生故障时、项目将具有一个电流容量为2A 的3.7V 锂离子电池。
*当电池放电时、系统还应为锂离子电池充电、并为电路的其余部分提供电流。
*项目需要两个主要电压:其中一个用于 GSM 模块的4V 电压(输入电压为3.7V - 4.4V 的 SIM800L)、另一个用于其余电路的3.3V 电压。
*我将使用的 GSM 模块并不总是消耗2A 电流、仅在发送数据时使用、当我首次提供电压时、当它加入 GSM 网络时、消耗的电流更是如此。
*为了解决项目中的这一需求、我认为会实现以下电路(下图方框图):

*您是否认为这是解决项目需求的好选择? 或者、您可以向我提供哪些建议或建议?

感谢你的帮助。

ATT、
Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一种合理的方法、您是否有自己关心的特定领域?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、是的、我有它。 有时、尤其是当 GSM 模块首次连接到 GPRS 网络(发送突发数据)时、TPS63020 IC 输出上的电压下降4.0伏、而连接到 TPS63020 IC 上的 PG 引脚(14引脚)的 LED 会亮起片刻。 如何改善这种行为?

    感谢您的支持、

    Javier