This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206DSQT 的寿命问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690145/tps51206-longevity-issue-with-tps51206dsqt

器件型号:TPS51206

您好!

我的客户正在评估要用于新项目 TPS51206DSQT、我需要知道 该 PN 的有效期。

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS51206是许多客户使用的非常常用的器件。
    我们没有计划停止使用此器件。

    谢谢
    钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱:
    感谢您的回复。 我的上述客户至少需要10年的寿命。 您是否认为这是有保证的、或者您是否向我们推荐了替代的 p/n?

    BR、

    传真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好传真:

    我们在10年内淘汰 TPS51206的可能性几乎为零、因为许多客户都在大量使用 TPS51206。
    此部件也用于许多新项目。

    FYI、根据 TI 的政策、如果 TI 决定淘汰一个器件、我们将通知客户并提供1年的购买期限、然后是6个月的完整期限。

    谢谢
    钱