This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:直流电流限制设置

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5072, TPS23754, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688162/lm5072-dc-current-limit-setting

器件型号:LM5072
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS23751

尊敬的团队:

根据 LM5072数据表、最大电流限制为800mA。 如果我的客户 Rdccl = 15kohm、则表示电流限制为850mA。 这有风险吗? 电流限制设置值是否真的高达850mA、或者 LM5072是否会将电流限制自动设置为800mA? 谢谢你。

此致、

Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly、我已将此主题分配给我们的 PD 应用工程师、他将在48小时内回复您的技术问题。 我们对他在今天的会议上所作的短暂拖延表示歉意。

    此外、我想写下并强调 www.ti.com/product/lm5072上的内容、即我们的团队从一般指导角度推荐 TPS23751 (或 TPS23754)而不是 LM5072。 此器件继承自美国国家半导体产品系列、没有与这些其他建议目前相同级别的配套资料或支持(在 TI Designs 等中)。

    如果正在考虑 LM5072的项目仍有讨论器件选择的窗口、请与客户核实其他建议是否有效。 如果不是、请不要担心、没有计划将其淘汰...我只提到它是为了尽可能提供最佳的系统支持。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    由于这是一个较旧的器件、因此数据表是我们有关性能的大部分信息。 遗憾的是、查看数据表、该器件的额定电流仅为800mA。 方框图不建议您不能将电流提高到850mA。 但是、如果可能、则不能保证电流限制精度会保持不变。

    LM5072是非标准功率级别、功率级别大于13W (此处就是这种情况)。 PD 必须达到该 PD 无法执行的硬件分类(旧器件)。 建议使用 TPS23751和 TPS23754、其最小限值为850mA (~1A 标称值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas 和 Fernandez:

    感谢您的回复。 客户已完成设计。 如果有新项目、我将尝试推广新零件。 再次感谢。

    此致、

    Polly Chung