This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:有关 ESD 规格的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689918/csd87350q5d-question-about-esd-spec

器件型号:CSD87350Q5D

尊敬的 TI:

我的一位客户愿意使用 TI 的 CSD87350Q5D、他们需要填写 自己 的可靠性团队表格。

他们要求我们分享 ESD 规格、但我们无法在数据表和 TI 网页上找到。

请告知我们 CSD87350Q5D 的 ESD 规格。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、

    感谢您提出问题。
    CSD87350Q5D 的 ESD 值为:
    HBM 500V
    CDM 2000V