This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:TPS63051YFFT 的转义模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689379/tps63051-escape-pattern-for-tps63051yfft

器件型号:TPS63051

请分享 TPS63051YFFT 的转义模式。 它采用 DSBGA 封装、尺寸非常小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    很高兴为您提供支持。

    由于只有引脚 B2 (ILIM0)和 C2 (PFM/PWM)是内部的、因此对于转义模式没有太多可说的内容。 如果不是外部控制(即来自 MCU)、则这些引脚可以连接到 GND (引脚 B1)或 VIN (引脚 A2)。 如果您需要外部驱动、我会在每个引脚和下一个"静音"引脚之间的对角线中间放置过孔(这意味着除 L1和 L2之外的任何引脚)。 您可以在信号平面上进行路由。

    此器件的一般布局建议是将电源平面保持在顶层(或底层)。 通过 PCB 路由 L1和/或 L2信号可能会导致 EMI 问题。