This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:TPS2419

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419, TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689964/tps2419-tps2419

器件型号:TPS2419
主题中讨论的其他器件: TPS2410

尊敬的 TI!

我正在设计一个具有两个可用电源的 USB 集线器:来自分立式电源的外部5V 电源和来自上游的 USB 电源。 当插入外部5V 电源时、器件必须由其供电、并且不应从上行端口消耗功率。 经过长期的市场研究、我决定选择 TPS2419、并制作了以下 OR-ing 预原理图。 我使用外部5V 和简单的 FET 电路来启用/禁用连接到上行电源的 TPS2419。

我在数据表中阅读了以下内容:  

低于下限阈值的电压会强制栅极保持低电平、但 EN 变为高电平不会自动开启栅极。

我担心在热插拔外部5V 电源时、5V_EXT TPS2419不会打开。 正确吗? 我的电路是否有任何问题? 此外、如果您可以提供一种直接设计用于高达8A 的电源多路复用和栅极驱动的替代 IC、我将不胜感激。 谢谢!

Bestr 此致:

Farkas Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henrik:

    TPS2419不是该优先级多路复用的合适器件、因为它不是线性 ORing 控制器。 TPS2419是滞控制。
    请参阅表1。 数据表第1页中的"系列特性"。

    TPS2410是合适的器件、但它没有 EN 控制引脚、但您可以使用 OV 或 UV 引脚以类似的方式控制辅助通道。

    如果您需要更多支持并有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Kari!

    感谢您的快速回复、我将检查一下。 祝你度过美好的一天!