This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:交流脉冲噪声测试问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28063A, UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689566/ucc28063-ac-impulse-noise-test-issue

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件:UCC28061

你(们)好

我的客户正在使用 ucc28063设计270W SMPS。

PFC IC TSET NOSIE -脉冲测试期间 TSET 电压会增加、不会执行 PFC 操作。

交流脉冲噪声测试

此测试持续5分钟、交流线路的交流输入用于任何相位角、重复率和极性下500V 至2kV 的高压尖峰。

您能解释一下 tset 的行为吗?

请告诉我如何改进它?

CH3:Vtset,CH4:SW 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Kim:

    TSET 引脚具有故障保护功能、可在交流脉冲测试期间触发该功能。

    如果 UCC28063在 TSETpin 上检测到短路或开路、此保护功能会导致 COMP 放电锁存和完全软启动。

    性能可通过以下方式提高:

    (1)将引脚3上的 TSET 电阻器直接路由到 AGND 并远离引脚2上的 VSENSE。

    引脚2很可能具有一些高脉冲噪声、这可能会耦合到 TSET 中。

    因此、应最大限度地缩短 RTSET 与 TSET 之间的距离、并最大限度地缩短从 RTST 到 AGND 的布线长度

    (2)脉冲噪声可能是外壳与 TSET 之间的电容耦合。

    在这种情况下、TSET 或 UCC28063周围的屏蔽将有所帮助。

    (3) UCC28063A 与 UCC28063相似、只是它没有这个 TSET 保护锁存器。

    请使用 UCC28063检查运行情况

    此外、UCC28061没有这个锁存器

    e2e.ti.com/.../1263.Doc1.docx

    希望这对您有所帮助

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    TSET 引脚要求 TSET 引脚短路或开路检测的正确系数值。
    如果您检测到电压或电流电平、请准确检查电路将停止开关的条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    正如我解释过的、TSET 将在测试期间拾取最有可能导致 PFC 关闭的噪声。
    此致
    John