This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843软启动

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689477/uc3843-uc3843-soft-start

器件型号:UC3843

大家好、我正在设计基于 UC3843的反激式直流/直流电源
我查看了 UC3843数据表、其中介绍了软启动电路、如下所示


但是、本手册并未详细描述软启动电路的工作原理以及 RSS、CSS 计算方法。
是否有相关的应用文档建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,zoujiangyilang,
    这种软启动的操作非常简单。
    CSS 电容器上的电压从零开始、并开始充电至 VREF 的值。
    其时间常数为 RSS*CSS。
    COMP 引脚上的电压由 PNP 晶体管 BE 结的正向电压钳制。
    VCOMP = VCSS + 0.7
    这意味着在启动时、VCOMP 跟踪 CSS 上的电压
    强制 COMP 跟踪 CSS 上的上升电压将确保转换器的软启动
    您可以假设软启动时间为 RSS*CSS。
    据我所知、没有详细介绍此电路的应用文档。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John

    我的反激电路输出电压最初过冲。 我想将 Vo 控制在10V、但过冲控制在20V。
    RC 的初始软启动值为 RSS = 510欧姆、CSS = 1uF、我尝试增大 RC、我将 RSS 增加100倍、达到51千欧、CSS 增加10倍、达到10uF、即充电时间常数增加1000倍。 然而、输出电压继续过冲而不会下降。
    我还尝试更改反馈补偿参数 RC、发现过冲消失了。 我再次将 CSS 降低到1uF、而不会出现过冲。 我觉得消除过冲不仅可以增加软启动时间、还可以调整反馈补偿参数 RC。
    这是为什么? 这是因为调整反馈补偿参数 RC 会增加带宽、提高系统速度、并且可以快速跟踪输出电压以抑制过冲。 这是原因吗? 我不知道我是否理解正确。 请提供指导、谢谢。

    此致
    ZJYL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZJYL、

    您发现反馈环路的稳定性决定了电源的启动和瞬态响应。

    如果系统的响应慢于软启动时间、则反馈信号延迟太多、以至于不是正确的值。

    您的误差信号是过去的一段时间、而不是 当前的时间。
    我相信您的理解是正确的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John

    您的意思是、带宽相对较低的系统反馈信号的延迟将相对较大、对吧?
    因此,系统无法快速响应 Vin 中的变化。
    为什么它会像这样输出? 为什么低带宽会导致较大的延迟?我不太理解这一点。
    带宽和延迟之间是否存在关系?
    例如、如果软启动时间为10ms、小带宽将产生大于10ms 的误差信号延迟?

    此致
    ZJYL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZJYL、
    您将在此处的 TI 研讨会论文中获得所有这些信息:
    www.ti.com/.../login.shtml
    此致
    John