This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:推荐的交流/直流参考设计解决方案 Vin=220V、Vout=5V、Iout=1A、越小越好。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28700, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689023/ucc28704-recommended-solution-of-ac-to-dc-ref-design-vin-220v-vout-5v-iout-1a-the-smaller-the-better

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件:UCC28911UCC28700

大家好、  

我的客户需要交流/直流解决方案、尺寸更小、性能更好。 请建议建议的解决方案。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ucc28911.pdfe2e.ti.com/.../UCC28700_2D00_sluu968a.pdfHiYue、

    您的客户是否需要隔离器解决方案或非隔离器解决方案?

    如果 Iout 仅为1A m、我想向您推荐不需要外部 MOSFET 的 UCC28911。

    对于5V/1A 参考设计,我们提供了 UCC28700 EVM 板,您可以使用 UCC28704替换 UCC28700。

    希望能为您提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jaden、感谢您的回复。
    它们需要一个隔离器解决方案
    2.我在下面找到了参考设计、可以用 UCC28704替代 UCC28700吗?
    www.ti.com/.../PMP4335
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    因为您的客户不需要 CBC 功能。 我想您可以在 PMP4335上将 UCC28700替换为 UCC28704。

    谢谢。