This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:针对电池榨汁的共模优化- 2个输出电容器

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689684/tps61291-copmonent-optimization-for-battery-juicing----2-oputput-caps

器件型号:TPS61291

您好!

在我改进的设计中、我使用了更可靠的电感器(VLS252010HBX-3R3MA-1)、并在 输出端放置了2x22uF 电容器。

我的问题是:

1)放置2x22uF 0805电容器后、我不得不将电感器放置得更远(由于电容器全部位于 PCB 的同一侧、因此使用2个电容器而不是1个电容器的宽度)-这是否是一个问题?

2) 2)数据表中不清楚放置2个电容器而不是1个电容器的优势是什么-除了输出纹波更低(例如、在较低的输入电压下更好地运行等)之外、直流/直流转换器的运行优势是什么?

谢谢、

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能根据 TPS61291EVM 中的建议选择一个电容器。 更大的电容有助于降低输出纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    这取决于、我更喜欢放置两个、但仅当将电感器放置得更远时才不会产生负面影响。  

    您能建议您对线圈进行咨询吗?

    谢谢、

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要回答有关电感器的另一个后续问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器的位置并不重要。 所以这不是问题。