This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:当 LED 两侧的布局中存在电阻分量时的工作原理

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689857/tlc6c5712-q1-about-the-operation-when-resistance-component-exists-in-the-layout-on-both-sides-of-led

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好!

我使用 TLC6C5712-Q1器件来创建电路。
下图显示了该电路的概述。
(1)布局在 LED 两端都有一个电阻值(R10至 R21、R30至 R41)。
(2)上述每个电阻值都有大约50Ω Ω 到大约100Ω Ω 的变化。
(3)电阻值的变化因布局而异。
(4)电压规格:V (SUPPLY)= 5.0V、Vcc = 3.3V、LED VF = 3.2V

即使如上所述存在电阻值、也可以使用设置的电流值正确打开 LED 吗?
如果有任何问题、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ VCC = 3.3V、50mA 输出电流条件下、至少应有0.75V 的输出电压以保持恒定电流。 因此、5V-电阻器- Vled > 0.75V 将正常。

    V 电阻= Iout * R 电阻