This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:LMR23630 -面包板和测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689793/lmr23630-q1-lmr23630---bread-boarding-and-testing

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23630

您好!

我正在研究 LMR23630的试验电路板、我了解它的频率更高、不是试验电路板的最佳应用。 我正在使用参考设计、并为接地焊盘制作了我自己的临时接地层/接收头。 我的原理图基于数据表中的5V/3A 参考设计。 下面是一些愚蠢的问题:

芯片的方向。

在数据表中、有表示引脚1的典型圆圈、但从芯片图片中、除了文字和金条之外、几乎没有任何标记、可以说可以根据芯片上的文字来确定方向吗?

2.测试阶段

我是否能够在不使用其余电路的情况下连接 VIN、EN_SYNC 和 VCC 加上接地引脚(PGND、AGND、PAD)、以便使用示波器测试 SW 信号?

3.在试验板上测试时,我还应该考虑哪些其他注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、
    试验电路板开关模式电源是可行的、但并非总是最简单的方法。 您可能会花费大量时间在试验电路板上工作、结果可能低于预期。 如果可能、我建议使用器件 EVM。 可从 DigiKey 获取。 请参阅下面的链接
    www.digikey.com/.../6217844。

    就测试而言、您需要连接 BOOT 和 FB 引脚才能使器件正常工作。
    开关模式电源在高开关频率下运行、需要适当的布局才能实现预期的功能。 如果您对电路进行试验电路板、则需要确保所有连接都很短、接地回路非常紧密(小)、输入电容器放置在非常靠近 IC 的位置、仅此而已。 有关布局建议、请参阅器件数据表(如果您使用试验电路板、则适用相同的规则)。
    同样、建议使用 EVM 来验证应用的功能。
    此致
    Brani