This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容器充电 IC 选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686972/bq33100-capacitor-charging-ic-choice

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:bq24640

我目前正在执行一个需要使用超级电容器的项目。 我计划使用5个串联的2.7V 100F 超级电容器。

我将研究两个 IC:bq24640和 BQ33100。 根据我的理解、BQ24640是充电器、BQ33100是充电管理器。 但是、当我浏览数据表时、我对它们的功能感到困惑。 BQ33100数据表中的一个图显示了 BQ33100与 BQ24640搭配使用、但 BQ33100似乎可以单独用于充电和监控。 此外、我检查了论坛、发现 IC 和 BQ24640的原理图似乎都没有用。

我应该选择哪个 IC、或者我需要两者? 感谢您的任何帮助。

此致、

Pok Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pok Man、您好、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将作出解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pok Man、您好、
    我们建议同时使用这两者。 bq33100将告知 bq24640何时为超级电容器充电、但它还将提供电容器平衡、运行状况监控和保护等附加功能。