This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:在 I2C 主器件中为 BQ33100实现 SMBus 驱动器的注意事项

Guru**** 2611305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687011/bq33100-consideration-for-implementing-smbus-driver-for-bq33100-in-i2c-master-device

器件型号:BQ33100

您好!

我想为 BQ33100实现 SMBus HAL。 我使用的是具有 i2c 接口的主机微控制器。

在 I2C 主设备中开发驱动程序时、我应注意/考虑什么。

IC 具有任何单独的特性或 I2C 读取写入函数的一些更改?

如何启用/禁用用于通信的 PEC (如产品数据表8.5.1.3中所述)

我知道 SMbis 和 I2C 中的块读取/写入操作有一些变化。  

正常的 i2c 块读取/写入需要对实现方式进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请通过 sansare.mandar@yahoo.in 与我联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    本应用手册以 MSP430为例讨论了如何通过 I2C 实现 SMBus 通信。
    www.ti.com/.../slaa249a.pdf
    还应该有源代码、但目前我找不到包含源代码的.zip 文件。
    希望它能有所帮助!