This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100-G1:电流放电是否应恒定...

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688770/webench-tools-bq34z100-g1-is-current-discharge-should-be-constant

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

电池放电电流是否应恒定...  当我给电池放电时,电池电流会随着电压下降而下降.....

我的电池类型:铅酸-12v,1.3 Ah,  

因此我放电时要考虑以下因素: C/7参数--根据我在数据表中的观察 结果--放电7小时=0.165,所以 R =12/0.1465 =82欧姆……这个参数是对的吗?

在什么电压放电电流 应该是恒定的?  我正在附上电池数据表和放电日志。

e2e.ti.com/.../0184.0207.Amptek_5F00_battery_5F00_12v_5F00_1.3Ah_5F00_datasheet.pdfe2e.ti.com/.../2705.discharge_5F00_log_5F00_7hours.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    电流不必完全恒定、电流可以随着电压的降低而减小。 82欧姆可以正常工作。