This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171充电电流和 CC/CV 问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686314/bq24171-bq24171-charge-current-and-cc-cv-problem

器件型号:BQ24171

您好!

我的 BQ24171电池充电有问题。 我没有获得我已编程的满充电电流。 我仅获得最大1A 的充电电流(我将其设置为2A)。 除此之外、CC/CV 充电方案似乎无法正常工作。 我已附上我收集的原理图和 CC/CV 数据。 下面是有关原理图和我的设置的一些其他详细信息:

1) 1)我使用 Keithley 2281S-20-6精密直流电源和电池仿真器来模拟我的实际电池

2) 2)我的 CVBUS_IN 网络是一个连接到15V/2A USB-C 壁式电源的 USB-C 端口。 我尝试省略 USB-C 墙面/端口、直接连接到电源。 我看到同样的效果。

3) 3)我将电池电阻分压器更改为充电至高达11.94V、因此 R45和 R46的值与原理图中显示的值不同(R45 = 75000、R46 = 16000)

4) 4)我的电池是3S1P 锂离子电池。 其电压为11.1V (标称值)、容量为3200mAh、最大充电电压为12.6V、最大充电电流为2A。

5) 5)我的电池组的 NTC 规格与器件的数据表 NTC 规格完全相同

6) 6)根据数据表的建议、我将 R15和 R19 (NTC 反馈电阻器)更改为2.2K 和6.8K。

7) 7)使用电池仿真器时、由于电池仿真器没有 NTC、我有一个固定的12K 电阻器焊接到模拟 NTC。 该值转换为大约20摄氏度的电池"温度"。我非常确定 NTC 反馈电阻器不会限制最大充电电流。

如果您需要任何其他信息、请告诉我

e2e.ti.com/.../BatteryCharging.pdfe2e.ti.com/.../batteryData.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    请检查以下各项:
    1.在恒定电流模式下、您能验证 VFB 的电压是多少?
    VREF 处的电压是多少? 在 ISET 上? 在 ACSET 上?
    3.确保输入不会因为负载电流而下降。
    4.查看电池仿真器上是否有任何电流限制。
    5.确保充电器和电池之间的阻抗不大。 往返充电和充电完成指示可能存在阻抗问题、在充电完成时会导致很大的压降。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 的回复。 下面是我看到的内容:

    在电池设置为9.5V 且充电器处于恒流模式的情况下,我看到 VFB 电压为2.09Vrms

    Vref = 3.29V、ISET = 0.39V、ACSET = 0.39V。 这些是在充电期间测量的(CC 为9.5V)。

    3.电池充电器的输出没有负载

    4.我的电池仿真器上的电流限制设置为6A,所以这不是问题

    5、现在看看这个。 我首先要重点介绍如何使 CC/CV 正常工作、以及如何从器件中获取满电荷电流

    如果需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    几天以来,我没有收到答复。 您是否需要任何其他信息?

    此致、

    Alex Mazur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间。 在 CC 模式期间、VFB 电压似乎达到2.1V、这意味着它实际上会进入 CV 模式并限制电流。 您能否检查充电器和电池仿真器之间的阻抗? 我认为这是导致您的充电电流受到限制的原因。

    如果可以、我想查看 VBAT、PVCC 和 SW 的波形。 还测量 R7两端的电压。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ-Screenshots.zipSteven、

    1) 1)我在连接到电池仿真器时测量了电池充电器正负端子的阻抗路径:

      正极端子= 0.035欧姆

      负极端子= 0.027

      我还测量了我们实际产品的阻抗路径(即没有电池仿真器[使用我们的连接器的实际电池]和连接到其他板的电池充电器板):

      正极端子= 0.020

      负极端子= 0.017

      我还应该告诉您、我们的电池组上安装了保护控制模块。 我认为这对电池电路没有任何影响、但下面是 Seiko S8254AANFT-TB-X 的部件号

    2) 2)我测量了 R7两端的电压、并根据极性得到两个不同的值:

       ~至 SRP Δ V =-63mV

      SRP 至 Li ~=-43mV

    3) 3)我附加了您请求的屏幕截图以及一些可能有用或不有用的其他屏幕截图。

    如果还有其他需要、请告诉我。

    此致、

    Alex Mazur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我不确定#2、R7上的电压不应随极性而变化。 是否确定测量正确?

    您是在使用我们的 EVM 还是在设计自己的电路板?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    在开关节点上添加肖特基二极管(如 EVM 设计和参考设计中所示)可将我的最大充电电流升至2A、充电算法似乎正常工作(充电电流一致、CV 从正确的时间开始、充电/未充电之间不再循环)。 充电器的数据表中没有提到如何选择该二极管、也没有提到需要它。 该二极管如何解决该问题?

    此致、

    Alex Mazur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    肖特基二极管是数据表 www.ti.com/.../bq24171.pdf (图19)中应用图的一部分。 至于解决该问题的原因、肖特基二极管可实现更快的反向恢复时间(与集成降压转换器上的低侧 FET 相比)、从而实现更高的效率。 它还将旁路芯片 GND 中可能出现的噪声、这会在稳压环路中引起噪声、从而限制输出电流。

    此致、
    Steven