This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73601DRBEVM-518:TPS73601DRB 反向电流保护

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689388/tps73601drbevm-518-tps73601drb-reverse-current-protection

器件型号:TPS73601DRBEVM-518

如何防止 TPS73601DRB 突然断电?  具体的问题是短路会强制输入电压为零。  应用为+5V 输入、+4.7V 输出、大约10uF 的总输出电容。  我根据频谱标题和描述选择了此器件、然后在第14页上找到此详细信息:"... 在输入电压被移除前、EN 引脚必须被驱动为低电平。  如果未完成此操作、则由于栅极上存储的电荷、导通元件可能会保持开启状态。"  因此、为了实现反向电流保护、EN 引脚似乎必须在出现故障情况之前被驱动为低电平。  

我的问题是在发生输入短路时避免损坏 TPS73601DRB。  该频谱声称内部电流限制可保护器件免受短路的影响。  如果这种保护包括反向电流、那么一切都很好。  如果不是,那么... 想法?

丹特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dant:

    如果您无法确保 EN 在输入电压之前驱动为低电平、则保护 LDO 的最佳方法是为反向电流提供可靠的路径。  最常见的方法是将二极管与 LDO 并联放置、以提供反向电流路径。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充分了解这种技术、但这会将问题传递到下游、该负载也会对突然放电敏感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dant:

    保护上游的最常用方法是在 LDO 输入电容器之前串联一个二极管。 如果您实施此方法、则需要考虑二极管上的压降。

    非常尊重、
    Ryan