This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:适用于单节锂离子电池(每包装)的完整独立式 I2C 电量监测计

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27750EVM-837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689823/bq27750-complete-standalone-i2c-fuel-gauge-for-single-li-ion-cell-pack

器件型号:BQ27750

您好、TI 团队、

目前、我们正在开发一款具有电量监测计的工业移动电源(PB)的全新设计、该设计具有以下配置:

4节18650锂离子并联电池 (Samsung、3.6V、充电4.2V 标称值、3350mAh/电池)>>总容量13.400mAh

PB 应不带 MCU。 因此、我们正在寻找:  

- 完全独立的电量监测计、存储有关电池的所有数据-我想是某种 NVRAM -因此当您想读出电池时、它最大限度地减少了对 MCU 初始化的需求(MCU 位于电池组外部)

-电量监测计,可根据当前充电/放电率计算剩余时间(充满时间、续航时间)

-记录单元格老化


想法是使用具有集成独立充电器(PB)的电池组和 I2C 电量监测计、您可以从外部读取(对接时) - MCU 位于具有图形 LCD 的集线站上=>用于分析移动电源状态/状况。

您是否会对 TI 器件有建议? 我使用了您的选择器、 可以使用 BQ27750、但我更喜欢您的建议。  BQ27750是否可以满足我们要求的所有参数? 它是否包含 BQ27411等内部 NVRAM?

提前感谢您。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    是的、bq27750是一个不错的选择、比 bq27411更好、因为它具有可针对 bq27411进行多次编程的闪存(非易失性存储器)、而不是 OTP。 您可以使用我们的 gpcchem 工具为单元格选择特定 chem ID、然后在监测计上对其进行编程以获得更高的精度。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    非常好、非常感谢您的快速回答和建议。
    关于黄金映像-要对电池进行正确的表征、能否使用 BQ27GDK000EVM:监测计开发套件(GDK)。 它是否与 EVM 套件 BQ27750EVM-837兼容? 我想使用这些工具来缩短开发时间(并尽可能获得准确的黄金映像)。

    谢谢你。
    BR、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    它是单节电池电量监测计、应与 GDK-GDK 兼容、仅适用于我们的单节电池监测计。 但是、即使不是这样、您也可以使用电子负载和电源作为充电器轻松地手动执行学习周期。

    谢谢
    Onyx