您好、支持团队
我有一位新客户在很旧的帖子中遇到未回答的问题、因此很难解决。
https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/404541
客户的意见
它提到了 bq78350、但 bq78350-R1的技术参考手册包含相同的错误(第12.2.5节)。
注意有关 FCAL_CC 值的问题没有答案。
如果您在该部分的参考手册中查看,则会对 FCAL_CC 值进行一些冗长而过于复杂的解释。 该值只是二进制补码格式的有符号16位整数。
论坛页面底部附近是对浮点格式进行解码所需的信息,TRM 中没有对其进行充分解释(第18.2.3节–“Exp[15-22]”应改为“Fract[15-22]”)。
在另一个示例中、在 TRM (p77)的第12.2节中、对0xF082输出格式的解释完全错误。 格式中缺少“YY”以及最终术语“kkkkk”。 该表也不正确;VAUX 电压实际上是4个字节、EEee 和 FFFF (其后面的行应该向下移动一个项)。
该手册中包含了这样的问题、即简单的校对应该已经捕获到的问题。 (例如、请参阅第12.2-1节第5步、并将其与上一页的0xF081表进行比较!)
那么、是否有更新文档的计划、您能否解释并回答有关 FCAL_CC 值的问题?
谢谢
Jeff Coletti