This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:高精度、低噪声、可变开关模式恒流源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5176, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689775/tps40170-high-precision-low-noise-variable-switched-mode-constant-current-source

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5117

我正在寻找有关修改或开发高精度、低噪声、可变开关模式恒流源的信息。  我们已有多款产品使用 TPS40170或 LM5176、但从未实现过出色的性能。  大多数设计提供4-8%的纹波。  我们将考虑其他控制器。

具体而言、我们的要求是:

输入电压范围: 28V +/- 5%

IO:0-15A 由电压线性控制

IO 纹波: <0.5%的 IO

VO 合规性:10 - 22V

效率:>98%

此致

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会使用外部运算放大器来感应电流并提供非常精确的输出电流

    调节。  您必须找到具有正确共模输入范围等的运算放大器  和您

    可能需要测试输出是否需要承受短路。

    我会选择一个控制器或一个具有外部补偿的稳压器("comp"引脚)、这样您就可以了

    将运算放大器的输出馈送到它。  您可以根据需要应用环路补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    建议您将 LM5117视为电流源、有关更多详细信息、请参阅以下链接。

    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter


    如果转换器设置为强制脉宽调制(FPWM)或处于连续导通模式、则电流监视器(CM)引脚上的电压精确到±2%。 有关 CM 引脚的更多详细信息、请参阅 LM5117的数据表。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Frank 的回复。 您是否有已构建并可修改的建议电路?

    此致
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David 的回复。 您是否有一个可执行此功能并可修改的电路? 我们可以通过电话交谈吗?

    此致
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    不幸的是,我没有。

    关于博客、它详细介绍了如何设计 CC/CV 电源转换器。 请参阅以下链接、转至在线 LM5117快速入门计算器、您可以使用该计算器进行设计。 同样、该博客详细介绍了如何进行设计。



    完成后、我很乐意查看您的设计和布局等 如果您有任何疑问、我很乐意为您提供帮助?


    希望这对您有所帮助?
    David。