This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:最大 EN 输入电阻

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A10, TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689781/tps7a05-maximum-en-input-resistance

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件:TPS7A10

为了最大限度地减小此引脚上的泄漏电流、可在使能引脚上施加的最大上拉电阻是多少? TPS7A10也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    使用电气条件(EC)表中的以下内容确定 EN 至 IN 的最大上拉电阻:
    EN 引脚电流= 10nA (典型值)
    VEN (HI)= 0.9V (最小值)
    VEN (lo)= 0.4V (最大值)

    Rpull-up (max)=(Vin - Ven (hi))/ EN 引脚电流

    例如:
    VIN = 3.3V
    Rpull-up (max)= 240兆欧姆

    在禁用情况下、当 EN 被拉至低电平时、消耗的电流更大。
    例如:
    VIN = 3.3V
    Rpull-up = 240兆欧姆
    VEN (lo)= 0.4V (最大值)。 假设 Ven (lo)拉至0.4V
    I (禁用时的上拉电阻)=(Vin - Ven (lo))/ Rpull-up = 12nA

    如果 Rpull-up = 1兆欧姆
    I (禁用时上拉)= 2.9uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我想澄清的是、禁用 LDO 时流经 EN 上拉电阻器的电流是流入 EN 引脚的电流总量和流经下拉驱动器电路的电流。 10nA 流入 EN 引脚、其余电流流入将 EN 引脚拉至低电平的开关。

    如果 Rpull-up = 1兆欧且 I (禁用时 Rpull-up)= 2.9uA:
    10nA 流入 TPS7A05的 EN 引脚
    2.89uA 流入将 EN 引脚拉至低电平的开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否说允许器件启用的最小电流为10nA? 如果它们使用1.8V 电源轨为其供电、根据计算结果、可能会发现900k 是允许的最大电阻。 这是正确计算的吗? 或者是否可以增大到1M 或更大?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    EN 引脚上的电压决定器件是否被启用。 如果 EN 上的电压为0.9V 或更高、则 LDO 被启用。 如果 EN 上的电压为0.4V 或更低、则 LDO 被禁用。 流入 EN 的典型泄漏电流为10nA。

    如果 Vin = 1.8V、则 Rpull-up (max)= 90兆欧。
    当10nA 流经上拉电阻时、Vin = 1.8V 时会产生0.9V 的压降。这会导致 EN 引脚上产生0.9V 的电压降。 如果使用较大的上拉电阻器、EN 引脚上的电压将小于0.9V、并且不保证在整个温度范围和所有其他条件下启用 LDO。

    如果应用中有一个将 EN 拉低以禁用 LDO 的开关、则设计人员需要在计算最大 EN 上拉电阻时考虑开关泄漏电流。 最大电阻值需要更小、以适应开关泄漏。