This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:从 BQ27421读取电池电压和电流并将其发送到 msp432

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689802/bq27421-g1-reading-battery-voltage-and-current-from-bq27421-and-send-it-to-msp432

器件型号:BQ27421-G1

大家好、

在我们设计的产品上、有 BQ27421用于监控电池电压和电流电平。

我已经介绍了 BQ27421的技术参考手册、其中提到可以通过 I2C 开始读取和写入 msp432和 bq27421之间的数据。

但是、我无法理解手册中提到的 bq27421的配置部分。

我是否可以参考任何示例、以了解 bq27421的配置方式以及 MSP432控制器如何从其中读取电压和电流值?

谢谢你

Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、
    请参阅以下两个文档。

    -www.ti.com/.../sluuah7
    -www.ti.com/.../slua801.pdf

    谢谢
    Onyx