This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:TPS82130、TPS82140、TPS82150:供货情况和交货时间?

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686964/tps82140-tps82130-tps82140-tps82150-availability-and-delivery-time

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件: TPS82130

我们设计了一些采用此降压转换器的产品。 现在、它们似乎到处都是缺货。 这很烦人、因为它们仍然是相对较新的产品。

未来情况将如何发展? 在进行串联生产之前、我们是否应该立即使用另一个转换器重新设计? 是否有引脚兼容的替代方案?
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    是的、这些新模块已证明在市场上非常流行。 我们会在 TI.com 上展示一些库存、因此您可以在那里订购。 否则、您需要尽快向经销商下单、以确保您获得可接受的发货日期。

    这3个器件是引脚对引脚兼容的、因此这在电源链中提供了灵活性。 此外、我们还积极致力于增加产能并缩短这些产品的交货周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经订购了 TI store 中的少量 TPS82140、等待确认。

    TI store 何时会再次推出超过1k 的产品(TPS82140或 TPS82130)? 我最喜欢的分销商在2019年3月左右会说些什么。 准确的陈述是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    在我们发言时、我们正在与渠道合作伙伴合作、以补充库存水平。 对于 TPS82140、1k 订单应在2019年之前提前发货、可能在接下来的几周内发货。 如果生产受此限制、请下订单并跟进您最喜爱的经销商客户服务、以获得可接受的发货日期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您是否有机会订购了 TI store 现货库存的全部库存? 几天前、我在 TI store 订购了其中的一批(非他们的全部库存)、尽管我立即收到了自动确认、但我没有看到他们已发货的迹象、也没有看到几天后订单有任何进展迹象。 我生活在恐惧之中、他们没有他们系统说的库存、我下单时他们就已经这样做了、我将会运气差。 您的订单是否有任何进一步的确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanley、

    有关特定订单的更多详细信息、请访问 TI 商店 :www.ti.com/.../faq-order-history-and-status.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的留言、Chris。 很清楚、我知道这不是请求我自己订单状态的论坛-我已经通过您建议的机制提出了服务请求。 我的问题是、在这样做之后、我只得到了一个自动回复和一个非常快速的人回答、即"我们将检查并告诉您我们是否学到了任何东西。" 然后再次保持沉默。 这让我非常紧张,因为我的订单“已经*库存”,当我按下“执行”按钮时,已经4天没有状态更新。 鉴于 TI store 提供隔夜配送服务、我希望在一天或两天内处理订单、但我被留在座位边缘... 因此、我将进入"E2E"阶段、并与订购该部件的其他人一起办理登机手续、好像就在我订购该部件的时间(5月7日)差不多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanley、

    我昨天给您发送了一封私人邮件、用于讨论您的问题的详细信息。