This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:J1问题原理图

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689380/em1402evm-j1-issue-schematic

器件型号:EM1402EVM

尊敬的先生/女士:

在 TIDM-TMS57004参考设计之后、根据该参考设计网页上的参考设计、电池连接通过 J1进行、J1有20个连接(请参阅网页原理图)。 但是、TIDA-00817参考设计只有2个连接(请参阅网页上的原理图)。  

问题

如果可能、请重定向至正确的原理图、并提及正确的电池连接以及是否可以在12V 范围内使用铅酸电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    这似乎是重复的帖子。 我将把它标记为"已关闭"。

    您所参考的接头是连接12V 辅助电池。 我之前见过铅酸的实施。