This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:在 TIDM-TMS570BMS 参考设计中导致连接问题

Guru**** 2811205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689371/em1402evm-causing-issues-with-connections-in-tidm-tms570bms-reference-design

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

尊敬的先生/女士:

  1. BQ76PL455A-Q1 GUI 是否允许 EM1402 EVM 执行主动电池平衡?
  2. 如果确实如此、BQ76PL455A-Q1是否允许 EM1402 EVM 和 Launchxl TMS57004一起执行主动电池平衡?
  3. 如果上述两个问题的答案均为"否"、则 CCS 是否允许 EM1402 EVM 和 Launchxl TMS57004一起执行主动电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elda:

    有一个参考设计(TIDM-TMS570BMS)使用 TMS570 UART 端口与 pl455通信、并使用 pl455 GPIO 与 EMB 芯片组进行位 bang SPI 通信。 为了与 GUI 通信、使用 NHET 计时器仿真第二个 UART 端口。 这是一个复杂的设置、我通常建议遵循常规的 EM1402示例代码、因为它不使用 GUI/仿真 UART 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weist 先生、

    要使用 EM1402示例代码、我只需要按照以下步骤操作、对吗?

    导入文件夹

    构建项目

    调试

    如果正确、我应该期待什么结果?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    代码编译并刷写到您的 Launchpad 上后、您应该会看到 EM1402上的 LED 随着与 EMB 芯片组和 PL455的通信继续闪烁开始闪烁。 您还应该看到从电池流入/流出12V 电池的电流正在平衡。\

    我建议首先设置断点并单步执行代码以熟悉它。 我也建议在12V 电池上使用电流探头。