This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:在 TIDM-TMS570BMS 参考设计中导致电池连接问题

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689369/em1402evm-causing-issues-battery-connections-in-tidm-tms570bms-reference-design

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004

尊敬的先生/女士:

部件:EM1402 PWR580

部件:LaunchxL-TMS57004

从 TIDM-TMS570BMS 参考设计网页(www.ti.com/.../TIDM-TMS570BMS)下载的 J1的原理图

如果需要、这是原理图上的戳记:

但是、电路板显示 J1仅为2个连接(请参阅下面的文本框):

问题

  1. 问题在于电路板上的 J1有2个而非20个连接*(换句话说,*在识别出合适的 J1之前,无法进行正确的连接)
  2. 另一个问题是没有提到12V**的特定电池。 (**此设计是否支持12V 铅酸电池?)

如有可能、请重定向至文档或指导如何进行以下文档中列出的正确 J-1电池连接(www.ti.com/.../sluuba7a.pdf):)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    遗憾的是、您的图片未正确上传。 可以麻烦你重试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elda:

    这在文档中似乎是一个错误。 您所指的连接器实际上用于12V 辅助电池-可能是铅酸、锂基等 您应该记住的是,转换器是恒定电流类型,因此您需要了解每个化学物质都具有不同的阻抗(因此,OV/UV 阈值可能会发生变化)。

    如果我记得正确的话、底部端子(内部引线和走线通向保险丝)是正极端子(AUX_BAT+)。 上端子(带外引线)为 GND。 您可以通过 DMM 的连续性功能来确认这一点、作为完整性检查。