This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路输出+50V 和-50V 直流/直流升压

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689003/dual-output-50v-and--50v-dc-dc-boost

大家好、

我正在寻找具有双输出的直流/直流升压-一个用于+50V、另一个用于-50V。

输入电压介于:10V 至30V 之间

每个输出的负载电流为~5mA (因此每个输出的10mA 就足够了)。  

我不想在设计中使用变压器。  

非常感谢