This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689692/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078

我的 BQ24078有问题。 当电池完全放电时、BQ24078会自行关闭、即使电池断开连接、也不会为系统负载提供电流。 在输入电压下多次未连接负载之后、BQ24078开始照常工作、为电池充电并向系统负载提供电流。

e2e.ti.com/.../power-management.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件的系统负载是多少?
    R-ILIM 设置的输入电流约为330mA、充电电流约为200mA。 是否可以增大输入电流限制?