This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:INH 控制

Guru**** 2769765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31704, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689730/lmz31707-inh-control

器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件:LMZ31710LMZ31704

您好!

我想了解更多有关 INH 控制逻辑的信息。

是否需要使用 FET 逻辑来控制 INH 引脚以打开/关闭模块。  控制逻辑中是否有任何原因。

INH 引脚是可以直接驱动为低电平还是高电平?如果是、该引脚需要特别注意。

此致、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMZ31710的 INH 控制不需要 FET、它可以通过逻辑高电平/低电平信号直接驱动。 逻辑高电平的导通阈值为1.3V、绝对最大值为6V。 逻辑低电平阈值为1.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMZ31707和 LMZ31704器件也是如此。