This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011 - SW 引脚与 GND 短路故障

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689674/lm25011-failure-of-the-lm25011---sw-pin-in-short-circuit-with-gnd

器件型号:LM25011

您好!

我将再次遇到与上次相同的问题:LM58011失败、没有任何解释。

 在过去3个月中、我们有5个 LM25011、在生产线的最终测试中出现了中断。

但是 、当我们 在生产线的测试台上进行测试时、我们无法重现故障、

但2周前 、我们又遇到了2次 LM25011故障。 但它发生在客户设备上。

因此、我们必须找出失败的原因。

今天,我们正在考虑以下可能是失败原因的想法:

  1. 由于开关频率较高, 肖特基二极管的正向恢复效应(二极管正向导通时间)是否有可能在二极管上引起一个姐妹过冲电压,该电压高于 LM25011 SW 引脚上允许的最大电压-1,5V ?
  2. 由于我们在 Rsense 感测上没有任何低通滤波器、是否有可能在嘈杂的环境中出现稳压器的起雾并导致一些内部短路?

我希望有人能帮助我。

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我不确定电流感测上的噪声是否会导致器件发生故障、但可能会导致器件发生错误的电流限制事件?

    但是、超过开关节点上的-1.5V 可能会导致器件发生故障。  

    我要说、正确测量这一点很重要、这意味着在  器件的 VSW 节点和 GND 处使用短接地探针和开尔文连接、因为这是器件看到的结果。  如果这里存在过大的下冲、这就像布局布线而不是二极管选择导致的?

    很多时候、开关电源的间歇性故障和故障 可能是由布局不良造成的。  我怀疑有人审查了您的布局?  您的布局是否遵循、布局图是否紧密附在附图上?  

    e2e.ti.com/.../2046.LM25011-Floor-plan-rev1.pptx

    您是否有关于 LM25011故障条件的更多信息?

    是否有人进行了连续性检查、以查看在器件发生故障后哪些引脚短路。  这些问题的答案将有助于缩小根本原因?