This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A:恒定灌电流的最小 IO

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689572/tlv431a-minimum-io-of-constant-current-sink

器件型号:TLV431A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、:

与数据表中的电路一样、最小 IO 是多少?  它能否低于1mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、不、

    TINA-TI 仿真显示是。 但请记住 NPN 晶体管的有限电流增益。 因此、IO 将始终比 Vref/Rs 小一点。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Kai 的陈述是正确的。 通过将 Rs 的值增加到大约2.5k、IO 可以为1mA。  此原理图中的电流受晶体管限制、但在这个低电流水平上应该没有问题。

    -Marcoo