This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:检测和分类以及开启的计时

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689528/tps23861-timging-of-detection-and-classification-as-well-as-turn-on

器件型号:TPS23861

尊敬的 E2E:

我们想知道检测和分类中的时序详细信息 以及 随附的导通时间。

此外、将 tps23861数据表中的一个参数重新调整为 t_DET_Boff、VVPWR–VDRAINn < 2.5V 以及 VVPWR–VDRAINn > 2.5V 的情况是什么?

e2e.ti.com/.../PSE-PDE-detection-question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    TPS23861数据表第6.7节列出了检测、分类和上电时序规格。 退避时间是用于检测的时序规格。 如果备选 PSE 检测到无效签名、则应在第一次检测尝试开始后在短于 Tdbo min (2s)的时间内完成第二次检测。 如果备选 B PSE 检测到无效签名、则应在尝试另一检测之前至少为 Tdbo 关闭。
    2.5V 是 IEEE 在检测事件之间复位端口的要求。 谢谢。

    此致、
    一分钱