This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:有关 I2C 通信的问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689163/tps65917-q1-question-about-i2c-communication

器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65917EVM

大家好、团队成员

我目前正在测试 TPS65917EVM。

我有两个问题。

首先、Vref 应使用哪个引脚? (IO_VIN)

其次、我将 I2C SCL 线路连接到 J7、将 I2C SDA 线路连接到 J10、将电源连接到 P16、并将 USB 连接到 MPS430。

我将0x48用于从器件地址、将0x23用于寄存器地址。

但是、似乎确认不是由从器件生成的、我不知道原因。

任何想法都值得赞赏。

我期待你的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的默认从器件地址为0x58。 请检查这是否起作用。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我必须将哪个引脚用于电压基准(IO_VIN)?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VIO_IN 引脚(引脚34)是 GPIO 的数字电源输入和 I/O 电源电压。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我有最后一个问题。

    我尝试使用 LDO1电压寄存器和3.3V 输入电压进行 I2C 通信。

    我看到、500 - 0bit 是110001。
    但是、它显示了7-6位是保留的。 我是否需要在这里输入任何内容? (就像电压0或1的范围一样)

    还是将其留空?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将位7和位6保留为零。 这些位是保留的、因此不起作用。

    您可以写入00110001或0x31在 LDO1上接收3.3V 输出。

    谢谢、
    纳斯塔莎