This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:术语最小电芯 V 设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689667/bq40z50-r1-term-min-cell-v-setting

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的 TI 成员:

根据 BQ40Z50-R1数据存储器设置默认值、我对术语最小单元格 V 设置感到困惑。 我认为它应该是按电芯串联数(9000mV/3=3000mV)或按电芯放电结束电压进行设置的电压分压器、但它是2800mV。  术语最小电芯 V 设置= 2800mV 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是一个示例默认设置。 由于将根据您的[CELL_TERMIN]设置使用"Term Voltage"或"Tem Min Cell V"、因此可以针对您的应用进行调整。 它尝试在这里显示的是、例如、如果 cell1 V = 3100mV、cell2 V = 2800mV 且 cell3 V = 3100mV、则无论[cell_term]= 0还是1、它都将具有类似的终止行为。
    我希望这是有道理的。
    此致、
    Swami