This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:IT 算法的端点电压和端点最小电芯 V

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689660/bq40z50-r1-term-voltage-and-term-min-cell-v-for-it-algorithm

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

如果电池组电压达到终端电压或电池电压达到终端最小电池电压 V (电池终端=1)、RSOC 将报告0%。 这是指 IT 算法估算 RSOC%报告包含 术语电压术语最小电芯 V 还是仅 包含术语电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果[CELL_TEM]= 1、则在计算过程中、它算法将使用术语最小电芯 V 作为结束电压。 如果[CELL_TERM]= 0、则它将使用术语电压。
    此致、
    Swami