This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:几个问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689523/bq24171-several-questions

器件型号:BQ24171

大家好

如果我们问 BQ24171、您会介意吗?


在睡眠模式下 、REGN LDO 停止运行(由于 Ce=LOW)、对吧?
我们无法正确找到它。  


我们要确认 VSLEEP_HYS。
如果 VAVCC–VSRN = 50mV (最小值)/90mV (典型值)/150mV (最大值)、BQ24171将处于睡眠模式。
之后、如果 VAVCC–VSRN = 50mV (最小值)/90mV (典型值)/150mV (最大值)+ VSLEEP_HYS (200mV)、BQ24171是否 会恢复正常运行?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    Regarding1、在睡眠模式下、REGN 关闭。

    关于2、您的理解是正确的。