This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:使用 LM74610作为直列式"理想二极管"

Guru**** 2606435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689293/lm74610-q1-using-the-lm74610-as-an-inline-ideal-diode

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1

我正在设计车辆中的冗余电源、LM74610智能二极管控制器看起来是一款很好的器件。

我对 TI 的问题是:在单独的 PCB 上实现用于二极管 ORing 的 LM74610电路(如数据表中的示例布局所示)是否是一个错误的主意? 换言之、我正在考虑设计可用作超低正向电压二极管的两端板。

我已经可以看到由于导线阻抗而产生振荡的可能性。  

作为参考、我希望将锂离子电池(10-14V)、稳压器(12v)和超级电容器(12v)连接到具有三个理想二极管的单输出端。 每个"智能二极管"都应通过最坏情况下的最大值为10A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    对于高电流 ORing 应用、我们建议使用 LM74700-Q1器件。
    " www.ti.com/.../LM74700-Q1"
    此器件处于预览阶段、可提供样片。

    此致、
    Kari。