This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:IC LM5025CMTC/NOPB 的存储期

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689169/lm5025-shelf-life-of-the-ic-lm5025cmtc-nopb

器件型号:LM5025

尊敬的团队:

美好的一天!!!

我已经使用以下日期代码从知名的在线经销商处购买了以下 TI 器件。

说明 MFR MFR。 P/N 生产日期代码/批次代码
PWM TI LM5025CMTC/NOPB

1218.

请您通知我们产品的货架期,因为根据生产日期代码1218,所提供的器件已超过制造日期的6年。 因此、我们可以在我们的系统中使用该部件、也可以在我们期望系统 MTBF 超过10年的情况下使用该部件。

请提供相应的文档

请做必要的事。

此致

Atul Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.Kumar:

    您可以在以下页面找到 LM5025CMTC 的平均故障间隔时间和故障时数据 :www.ti.com/.../estimator.tsp

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们无法找到 LM5025CMTC/NOPB 的产品寿命。

    请让我更加清楚。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、库马尔、
    如果将半导体器件存储在原始密封封装中并在正确的温度下、则其寿命几乎无限。
    您10年的 MTBF 完全基于您的成品设计和经历的工作环境条件。
    但是、如果您认为您购买的 LM5025具有可疑的历史记录、则应将器件退回给您从中购买的经销商。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    存储 IC LM5025或任何 TI 器件的建议温度范围是多少。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5025的数据表指定存储温度应介于-55C 和+150C 之间。

    此致
    John