This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808 #RESET 输出延迟不稳定

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688642/tps3808g01dbvevm-tps3808-reset-output-delay-erratic

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808

您好!

使用 TPS3808G01DBVR、我们通过一个1k 电阻器将#RESET 输出引脚1上拉至+3.3V。  VDD 引脚6和 SENSE 引脚5连接到+2.5V 电源、该电源在+3.3V 电源轨之后出现。  在 CT 引脚4上、我们有一个2200pF 电容与一个1000pF 电容并联、电容累积为3200pF 或3.2nF、可计算为~19mS 的延迟。  我在数据表中看到、如果#RESET 输出连接到高于 VDD 的电压、它说明了如何使用不少于10k 的上拉电阻器。  #RESET OUT 还连接到 CPU rst 信号的输入、这就是我们首先发现错误信号的方式。

最近、我们经历了不稳定的脉宽延迟、这些延迟对于向 CT 引脚施加的电容值是3.2nF (~19ms)没有意义。  我在我们的系统中看到这个组件有一个介于3 ms 到4秒之间的延迟、在#Mr.断言时、输出无效  我想知道这是否与器件不稳定行为相关、以及组件的可靠性。  下面是数据表中的代码段、其中说明了输出上连接的 A 规则:

'复位是一个开漏输出、当复位被置为有效时、此输出被驱动至一个低阻抗状态(SENSE 输入低于阈值电压(VIT)或者 MR 引脚被设定为一个逻辑低电平)。 当 SENSE 高于 VIT 且 MR 设置为逻辑高电平后、RESET 将在复位期间保持低电平(置位)。 应在此引脚上使用10kΩ Ω 至1MΩ Ω 的上拉电阻器、并允许 RESET 引脚获得高于 VDD"的电压

我们非常感谢您提前为您提供帮助和澄清此问题!

-Jesse L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    如果可能、我希望看到示波器捕获 VDD、SENSE、/MR、 和/RESET、以便我可以看到转换期间的电压电平。 我知道、当您减小上拉电阻器时、VOL 值会增大。 这意味着/RESET 输出在处于"低电平"逻辑状态时可能高于您的预期。 我会仔细检查信号完整性以及如何测量信号完整性。

    此外、在测试期间、请尝试从/RESET 移除所有连接并重新测量延迟、以查看与 CPU 的连接是否由于 TPS3808 /RESET 线路上的上拉或下拉电阻而显著改变延迟。

    最后、您是否曾使用过良好的器件? 每次尝试时、您是否在每个设备上都看到过此问题? 或者、有时电路是否按预期工作? 如果这是新的应用程序、还是以前工作过的应用程序?

    我将尽力帮助您尽快解决此问题。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    感谢您的快速反馈、非常感谢您的反馈。

    我询问输出#RESET 引脚电压上拉、以便更好地了解#RESET 引脚的允许电流、在修订版 K 数据表中、该电流看起来是-5/+5mA 的最小值/最大值、如果使用1k 至3.3V 电压、则会对组件健康造成不利影响或不会影响。 如果这是证明会削弱或损坏部件的相对数据、则会影响决定修复许多应用并按照数据表的建议在此处使用较弱的上拉电阻。 在脉冲宽度不稳定的故障情况下、VOL 的测量值是#RESET、当它保持低电平时、测量的电压不高于基准 GND 0伏。

    要回答有关移除上拉和检查故障实例的问题、我拥有的所有3个故障样本都发生了变化、这些样本不再发生故障(完全超过许多电源周期) 这与以前完全不同、只是在去除通量焊膏/过度保形涂层之后/可能是部件周围的化学剥离器、以获得一些高清图片。 我们的应用中 TPS3808的邻接变化会发生返工、非常可疑、因为该部件在同一设计中被多次使用、其中任何一个都不会在其他参考设计中看到其他脉宽故障。 去除去毛刺之前进行阻抗检查是可以的、因此从组件周围去除的材料似乎不是金属材料。 CT 引脚是否如此敏感、例如可能在涂层应用下卡住的液体化学剥离器? 我在 TPS3808的参考设计示例中看到、该引脚周围有很好的空间、我想知道如何努力保护它免受其他杂散电容的影响? 现在尝试运行几个实验、这些实验已证明随着器件行为的变化而发生了很大变化。

    最后、是的、在发生故障的情况下(在移除上面列出的 debri 之前)、它们会根据#MR 和输出#reset 改变所有其他位置脉冲宽度。 现在、在移除所有这些样本后、所有3个样本在19mS 的上电时均持续测量。 如果我可以让我的应用再次失败、我将提供屏幕截图。 您是否有一封我可能可以回复的电子邮件?

    -Jesse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    在 TPS3808数据表的第8.3.4节中、您将找到以下短语:

    '由于复位线路的有限阻抗、上拉电阻不应小于10 kΩ。'

    TPS3808是一款低静态电流复位芯片。 因此、复位 MOSFET 的漏源导通电阻相当高。 如果您的上拉电阻过大、则复位输出电平可能上升过多、并会降低噪声容限。 因此、例如、由接地反弹引入的一些接地噪声可能会使连接到 TPS3808复位线路的任何电路误解该复位信号。 由于这种情况、可能会发生其他不必要的切换、而 TPS3808现在可能会混淆。 因此、无效的复位输出信号可能会导致级联效应、从而使 TPS3808看起来有缺陷。

    其他问题:是否确定 n ü µC 的复位输入是纯输入? 是否有任何也可以驱动复位线路的电路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    要回答您的问题:

     " CT 引脚是否如此敏感、例如可能在涂装涂层下卡住的液体化学剥离器? 我在 TPS3808的参考设计示例中看到 、该引脚周围有很好的空间、我想知道如何努力保护它免受其他杂散电容的影响?"

    是的、TPS3808可以检测低至100pF 的电容。 CT 引脚使用内部电流源为该引脚上的电容充电、直至达到内部阈值、因此添加额外的电容将延长延迟、如果电容降至100pF 以下、TPS3808将进入20ms 的固定延迟配置。

    由于移除后相同的器件不再出现故障、因此我确定问题是电路板或布局问题。

    至于 Kai、建议使用10k 上拉电阻、但只要复位电流处于绝对最大值规格范围内、就不会损坏器件、器件仍应正常工作。 这意味着、如果您没有上拉至最大电压、只要复位电流小于5mA、您就可以减小上拉电阻器。 我不认为上拉电阻器或上拉电压是问题、但我认为 CT 引脚上有一些东西会导致延迟波动。

    如果需要任何其他支持、请随时通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 和 Kai 为使用该器件提供的帮助。  我认为、由于在组件下方和周围(特别是敏感 CT 引脚)进行焊接去除剂、组件无法正常工作。

    -Jesse