This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689354/tps2660-tps26600

器件型号:TPS2660

TPS2660x 电子保险丝系列通过使用其内部热保护电路提供短路保护。  尽管 TJmax 为150C、但自动重试功能允许结温在断续模式下在147C 至157C 之间振荡。  在数据表中、7.1中绝对最大额定值表下的注1显示"长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件可靠性"。  我正在寻找一条声明、指出该器件适用于持续短路的输出、而我发现了这条声明。  在我的应用中、输出可能会短路、并在检测到短路之前保持短接数周、而短路会被移除。  应用期望电路的可靠性不会因这种事件(甚至是多个此类事件)而降低。  TPS2660x 电子保险丝系列是否因此不适合我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    TPS2660的冷却周期为512ms、这有助于 TPS2660在热关断后冷却。
    假设输入功率为24V、电流限制为1A。 在短路期间、IC 上耗散24W 的功率。
    在25°C 的环境温度下、TPS2660需要30ms 的时间才能从24W 功率耗散进入热关断状态
    请参阅数据表图26。 热关断时间与功率耗散间的关系。

    30ms 后、TPS2660进入热关断状态并关闭内部 FET。 器件将在512ms 后自动重试。
    因此、IC 的温度高30ms、冷却512ms。 这意味着平均功耗是占空比乘以24W。
    平均功耗为24 *30/(30+512)= 1.32W。

    HTSSOP 封装的平均结温上升可根据结-环境热阻38.6C/W 进行计算
    环境温度为25C 时的平均结温上升= 25 +(1.32 * 38.6)= 76.27C。
    但是、IC 瞬间达到157C 热关断、在这种情况下、它仅在很短的时间内超过150C、并且不会对可靠性产生太大影响。 我们已在实验室中测试了输出短路条件、IC 的行为符合预期。

    因此、512ms 的自动重试时间可让 IC 冷却。

    此致、
    Kari。